This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:如何考虑最坏情况下的迟滞设置

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1260666/ina300-q1-how-to-consider-hysteresis-setting-in-worst-case

器件型号:INA300-Q1

团队成员

该器件具有迟滞设置、但没有最大值和最小值。

一般来说、当他们考虑设计作为比较器的最坏情况下的迟滞设置时、应该如何设计没有最大值和最小值的系统?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥典之

    您能否详细说明一下"设计最坏情况下的迟滞设置"的含义? 我假设您指的是2、4和8mV 的输入迟滞。

    由于只有典型值可用、因此我推荐的最佳做法是选择最接近所需值的值。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我现在确认他们的用例。 请允许我再次询问您的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我会在内部论坛上再次发布。

    此致、

    高桥典之