This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:电容负载

Guru**** 2527640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264342/tlv9064-capacitive-load

器件型号:TLV9064
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

嗨、团队,

我可以问问 TLV9064的最大容性负载驱动能力、它能否驱动  高于100pf 的容性负载、例如10nF(10000pf)?

谢谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    这是一个很难回答的问题、因为它实际上取决于一系列其他条件、例如:

    • 系统的可接受稳定性水平(相位裕度)
    • 增益配置
    • 反馈网络
    • 包含隔离电阻器
    • 包含双反馈拓扑
    • 网络中的任何电阻负载

    我可以问几个问题:

    • 是否为10nF 的最大容性负载?
    • 您是否希望负载电容变化很大?  
    • 您是否对使用隔离电阻器或其他可提高稳定性的拓扑感兴趣?  
    • 该运算放大器是否需要具有特定的增益?  

    您提供的信息越多、我们就能更好地为其提供支持!  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的回复!

    下面是客户的原理图。

    在客户应用中、当10nF 容性负载连接到  TLV9064的输出时、输出有时会稳定在2.5V、有时输出会随机振荡、如下图所示。(Vref = Vout=2.5V,Vout(p-p) 500mV)

    客户对增益和相位裕度没有特定要求、但期望输出保持稳定。

    您能提供有关该问题的建议 吗、或者 TLV9064是否不支持10nF 电容负载?

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    感谢您的分享!  

    我将其放在 TINA-TI 中、以查看是否存在任何不稳定问题。 我对电路进行了一些更改、以便简化它。 我将电源更改为双电源配置、在 Vref 上具有0V、而不是单个5V 电源且 Vref = 2.5V。   

    看一下第二级。 该放大器被标记为 LMV3544、我假设这也是 TLV9064。 我还假定10nF 电容器位于 Vout 上。 如果我错了、请更正我。  

    如您所见、相位裕度为10.91度、也即该电路是不稳定的。 作为参考、我们建议设置45度的相位裕度、以实现所谓的稳定电路。  

    客户是否能够调整其电路设计以 添加 Riso 电阻器?  

    此致、  

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    我忘记添加仿真文件了。

     e2e.ti.com/.../TLV9064-_2D00_-capacitive-load.TSC

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    非常感谢您的帮助! 它是有帮助的,谢谢!

    此致、

    常春藤