This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:有关 TLV3501的设计问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, SN74AUP1T17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1263749/tlv3501-design-questions-about-tlv3501

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T17

尊敬的团队:

对于 TLV3501的比较器设计有何建议?

关于 sqr2sine 设计、我们发现当使用方波作为输出波形时、在30/50/70/90Mhz 处会出现很多谐波、它还会导致 EMI 辐射发射故障。 这是一个用正弦波替代的解决方案、并且这些谐波将被消除。 以下是我们的预期结构。

源-> 3.3V 方波时钟@10MHz -> sqr2sine 电路-> 5V 正弦波时钟@10MHz -> SMB 连接器->外部电缆

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能给我们更多关于您的应用和系统要求吗? 该结构中比较器用于何处? 来生成3.3V sq 波时钟呢? 进入比较器的输入信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我们感谢您的大力支持。

    1.方波到正弦波:
    sqr2sin 是要解决方波 EMI 低频谐波30/50/70/90Mhz、请提供这部分的建议、谢谢!

    2.将比较器设计为支持1.2V 和5.5V 1PPS 输入摆幅:
    输出将进入 WANPLL、要求是3.3V 摆幅@ 1PPS、Vmin=0
    原始设计使用 SN74AUP1T17、因为延迟和 VT += 1.19 (如果输入为1.2、裕度将非常大)、所以我想使用比较器设计
    你有什么建议可以参考,谢谢!

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我假设您的意思是输入电压可以是1.2V 至0V 或5.0V。 是否需要50%的占空比?  如果是、我不确定这是否可行、因为需要将比较器的基准设置为输入信号的中点;但这将受到1.2V 信号的限制、1.2V 的中点不会是5.5V 信号的中点。 例如、 如果信号为1.2V、基准电压可以为0.6V、输出占空比将为50% 、但对于5.5V 信号、比较器输出将不是50%。 如果不需要50%占空比、那么这可以正常工作、但您需要对输入信号进行分频、以适应5.5V 信号、因为比较器由3.3V 电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有收到您的回复、因此我们将关闭此帖子。 如果您还有任何问题、欢迎随时进行回复。