This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:帮助! 我可以&&# 39;t 通过13MHz 运行 TINA-TI 瞬态分析

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267255/lmh6554-help-i-can-t-run-tina-ti-transient-analysis-past-13mhz

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我正在尝试使用 TINA-TI 来模拟一些全差动放大器(FDA)。  具体来说、我对 LMH6554 FDA 感兴趣。  我下载了 LMH6554 TINA-TI 参考设计、然后运行瞬态分析。   到目前为止一切顺利。  然而、当我将"VG1"源的频率从默认的10MEG 增加到超过13MEG 的任何值时、瞬态分析将不会运行。  由于我的设计需要100 MHz 信号、因此我需要越过此断续模式。  那么、有没有人能对我如何摆脱这种打嗝有任何见解?

-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    我很快地把一个电路扔一起、以便在 TINA-TI 中模拟 LMH6554。 我能够针对您需要的100MHz 信号生成瞬态仿真。 我在下面附上了该文件。

    e2e.ti.com/.../LMH6554_5F00_E2E.TSC

    我不知道为什么你不能模拟与我一样的结果。 如果您能够提供您尝试仿真的 TINA 文件以及您所使用的 TINA 版本、我也许能够就原因提供更深入的了解。 此外、当您尝试运行仿真超过13MEG 时、是否看到任何错误?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMH6554-AC_2D00_coupling-example.TSC

    Nick、

    感谢您的及时回复。  下面附上了 TI 提供的参考设计。  此外、我正在使用 TINA-TI。。。  版本9.3.100.244 SF-TI

    谢谢。

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    我看了一下您的 TINA 文件、并找到了您无法正确仿真电路的原因。

    • 您需要将 VEN 引脚的电压连接到至少2.5V、但通常设置为 V+
    • FB+和 FB-必须具有连接。 数据表的第6部分显示了应如何连接反馈引脚。

    我还将包含更新后的 TINA 文件、其中包含这些更正、现在100MHz 可以进行仿真。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../LMH6554-AC_2D00_coupling-example_5F00_updated.TSC

    谢谢。

    尼克