This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:输入电压超过负额定值

Guru**** 2763365 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM339, LM2903B, LM2903-Q1, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267236/lm2903-q1-input-voltage-exceed-negative-rating

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903、LM339、LM2903B-Q1 、LM2903B

大家好、

我的客户在牵引逆变器系统中使用了 LM2903-Q1。 在逆变器开关期间、将会有噪声耦合到输入引脚、从而使输入超过-0.3V 负规格。 请查看以下每个周期(20k 频率)发生的屏幕截图、您能帮助我们分析风险吗? 谢谢!

在下面的波形中、粉色的 C7是 LM2903引脚排列的输入。 低于-0.3V 的持续时间约为7ns、最小输入电压为-0.86V。  

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    在-0.8V 时、寄生结被激励、比较器的响应不确定。 可以针对该通道、甚至针对其他通道。

    数据表中充满了有关负电压的警告-这是有充分理由的。

    请参阅 LM339系列应用手册的第2.9节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    如果此波形是正常运行的一部分、则他们应添加肖特基二极管钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    非常感谢您提供快速反馈。 如第2.9节所述、 LM339系列中未包含专用的 ESD 保护结构。 LM2903也没有 ESD 保护? 那么 LM2903B-Q1的性能如何?

    客户提出这个问题的原因是、其他 TI 插座也可能具有瞬态规格、规定如果持续时间较短、则可以使用较低的负电压、另外还需要限制电流。 因此、他们想知道2903是否是相同的情况。

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    较新的 LM2903B 具有专用的 ESD 结构。 但它们直到-600mV 之后才会钳位、因此输入仍会受到负电压的影响。 如果有足够的负电流、则会导致 SCR 锁存。

    我们不能容忍超过绝对最大额定值。 我们不能说它不会造成损害。

    反复偏移最终会降低器件的性能、直到可能发生器件故障为止。

    如果出现这些负瞬变、您应该与输入串联一些限流电阻、以将电流限制在1mA 以下。 该电阻可以是任何输入分压电阻器的一部分。