This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:低侧感测三相电机控制应用

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A, INA181, INA240, INA241B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266214/ina181-low-side-sensing-3-phase-motor-control-application

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: INA240INA241B、INA241A

尊敬的 E2E 社区:

我们已成功开发出一款采用 INA240A1电流检测放大器、包含直列式电流检测功能的电机驱动器、我们对电流检测电路的性能高度满意、尤其是在需要高动态和精确电流检测的应用中。

目前、我们正致力于设计一种利用低侧电流检测、具有更高成本效益的解决方案。 我们的解决方案 使用48V 的总线电压运行、需要 50A 的连续电流范围、峰值电流高达100A。 感谢您提供有关 INA181A1器件是否适用于此电机驱动器项目的见解。

提前感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我们看到的最大问题是、任何 INA 的输入电压尖峰降至绝对最大额定值以下。  这会在开关期间发生、如果输入低于绝对最大值、则会导致器件损坏。   

    如果您看不到这些尖峰、那么我认为 INA181可为您效劳。  如果您确实看到这些尖峰、则必须缓解这些尖峰或找到替代解决方案。

    替代解决方案的成本更高。  要么获取另一个能够低于 GND 的电流感应放大器作为-VCM。  (成本增加)。  或者进入高侧并拥有一个高于48V 的电流感应放大器以及尖峰所需的额外余量(成本增加)。

    请告诉我您在思考什么道路。

    此致、
    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的及时响应。 确保低于接地电压-0.2V 的最大压降似乎是一项重大挑战。 因此、我们已决定维持我们当前选择使用 INA240的方式。

    再次感谢您的帮助。

    此致、Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    另请看一下 INA241A 和 INA241B。