This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:LM2904-Q1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188-Q1, LT1013D, LM2904-Q1, OPA2991-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266932/lm2904-q1-lm2904-q1

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2188-Q1LT1013DOPA2991-Q1

大家好、

TI 应用手册介绍了通过直流反馈调整 Vos、但未介绍特定的工作方法。 如何调整直流反馈电路的参数以降低放大器的 Vos?

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一步、您通过打开开关并施加已知的输入信号(通常为0V)来校准电路。 然后、对输出上的误差进行测量并以某种方式进行存储。 然后、在正常运行期间、从输入信号中减去测得的偏移。 这在很大程度上是应用特定的;不可能提供一个在所有情况下都能工作的电路。

    所有这些都需要额外的组件(尤其是具有较低失调电压的误差放大器)和设计工作量。 降低失调电压的最简单、最便宜的方法是将 LM2904-Q1替换为更好的放大器、例如 OPA2991-Q1、LT1013D 或 OPA2188-Q1。

    您试图解决的实际问题是什么? 输入电压、输出电压、频率和电源电压的范围是多少? 您可以承受什么失调电压误差?