This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:具有迟滞功能的电网电压感应

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261544/tlv3201-grid-voltage-sense-with-hysteresis

器件型号:TLV3201

你好、我想使用 TLV3201传感具有滞环的电网电压和截止操作

我采用185V 交流电开启和175V 交流电关闭的设计、滞环接近400mV

当我单独测试 UV 运算放大器时、ON 在交流电压为210V 时发生、在175V 时正确发生关断

帮助我找出问题

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

     

    您能否提供有关 VAC_SENSE 信号(直流失调电压、电压摆幅、频率等)的更多信息?

    如果可能、您能否还提供您观察到的内容的一些示波器截图? 我想知道您要测量哪些节点以及如何测量这些节点、以便更全面地了解您看到的节点。

    从我的仿真中可以看出、IN-输入端(UV_IN)的开关阈值 VL 和 VH 为2.3V 和2.7V。 您能否确认这是您想要的吗?

    根据我的理解、看起来您正在使用肖特基二极管来对交流信号进行整流、并为2.2uF 电容器充电、以稳定在某个可供比较器开关的电压。 随附的仿真可用于更改 VAC_SENSE 信号的电压摆幅、以查看瞬态仿真是否在所需的电压下稳定下来。

     

     e2e.ti.com/.../venkateshbacgrid.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VAC 感应信号来自带 c filter.Vacsense= sqrt (2)*Vac 的全桥整流器(交流-直流)

    对于180V AC、Vacsense =254V DC

    230V 交流、Vsense = 325v DC

    类似265VAC,Vsense = 375V 直流。

    是 VL 和 VH 的范围仅为2.3和2.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我将需要更多信息。 您能否在进行相关测试时、提供比较器输入(UV_IN 和同相输入)、比较器输出和 VAC_SENSE (如果 VAC_SENSE 太高、则为 R78电压)的示波器屏幕截图? 查看比较器的情况会有所帮助、以便了解它为什么不根据您的计算结果进行切换。

    此外、如何测试比较器? 您是否向全桥整流器施加交流信号并逐渐增大摆幅以查看比较器何时开启或关闭? 如果您可以接触到 UV_IN 或 D16的阳极、则在该处施加信号以查看比较器何时切换会有所帮助。 这种差异可能是由全桥整流器输出端的纹波导致的、该纹波导致比较器输入端发生变化。


    请发送相关信息、以便我进一步帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HO SIU,

    我探测了比较器的+IN 输入、IN 输入和输出、将交流输入更改

    (引脚3)+IN 处的 VSET 电压

    VAC- 185V 交流电压下的实际电压检测电压

    引脚1运算放大器输出在 VAC 为197V 交流时从5V 更改为0V

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

     

    感谢您提供示波器屏幕截图;这些非常有用。 根据您发送的内容、在我看来、Vac = 185V 似乎不会导致 IN-电压达到导致比较器输出从高电平切换到低电平所需的2.8V。 还有一点令人担忧的是、VH 似乎是2.8V、而不是我们计算出的2.7V。 由于内部迟滞和失调电压在1毫伏范围内、因此 VH 应由5V 电压轨的变化和电阻器的容差决定。 您能否尝试在 UV_IN 上输入0V 至3V 的锯齿信号以查看比较器的开关阈值? 由于我们发现计算结果与 VH 存在偏差、因此最好检查 VL 是否也存在偏差。 检查 R111、R121和 R116的实际电阻值也会很有用。

     

    如果 VL 实际上变为2.3V、我建议的一种解决方案是将外部迟滞更改为 VL = 2.3V 和 VH = 2.6V、以便比较器在所需的交流电压下进行切换。 在保持 R111 100kΩ 的同时、将 R121更改为105kΩ 并将 R116更改为806kΩ 应可使 VL = 2.29V 且 VH = 2.59V。 您能否尝试实施对电阻器的更改、以查看这是否会导致比较器在您所需的交流电压下进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HO SIU:

    早上好!

    它运行良好。我只是把 R116更改为806Kohm、1m Ω、最后是2M Ω。

    我实现了0.2V 的滞后环路频带。

    感谢您的支持