This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:正确的 VI 和 VCM 规格是什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084H, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266828/tl074h-what-is-the-correct-vi-and-vcm-specification

器件型号:TL074H
主题中讨论的其他器件:TL084H

我正在设计一个具有相当严格的 Vin 余量的电路、我正在试着找出 TL074H 的 Vi 和 Vcm。 根据 TI 的说法、TL074H 和 TL084H 应该相同、但数据表是矛盾的。

我需要为 TL074H 假设的正确余量值是哪个值? 它是比负电源轨高2V 还是4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosma、

    建议值为2V 至 VCC、这对于大多数情况都是合适的。 但没有 EC 表性能限制。

    对于25°C 及其附近、1.5V 至 VCC 的 Vcm 非常合适。 没有 EC 表限制、但它确实可以作为运算放大器工作。  

    在限制表中、2.5V 至 VCC 指定了全温度范围、  

    总之、风险增加到2.5V 以下。 CMRR 抑制比降低的风险。