This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2387:我们是否有 SOIC-8封装的样片

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267378/opa2387-do-we-have-samples-for-soic-8-package

器件型号:OPA2387

大家好、

您能否帮助查看我们是否有 OPA2387的 SOIC-8封装样片?

如果我们已有 ZS 订单、请告诉我整个 PN。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我在网络上没有看到任何内容。  数据表中显示"封装目前处于预发布状态"。  我会就此向您和市场营销/系统团队发送一封电子邮件。  或者、也有一个薄型适配器 PCB、SOT 版本可焊接到顶部、而底部有一个 SOIC 封装空间可焊接到 PCB 上。  这是一种在 SOIC 可用之前进行原型设计的低电感方法。  请参阅以下内容:

    SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM

    此致、艺术