This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:OPA2197的替代产品

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA2350, OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267566/opa2197-alternative-to-opa2197

器件型号:OPA2197
主题中讨论的其他器件: OPA2350OPA2156

您好!  

在一个电路中、发现 OPA 的压摆率很慢、影响了测量精度。 因此、当 使用具有高压摆率的 OPA2197时、精度便有所提高。 但是、终端输入/输出电流的裕度很低、因此我正在寻找与其他条件匹配的 OPA。

工作条件
-编号: 2Ch
-转换率: 20 V/us
-输入/输出电流:±10mA 或更多
-封装: SOIC - 8针

据我了解、TI SOIC 封装的最大输入/输出电流是±10 mA。 这可能是内部二极管钳位导致的。 如果您知道任何产品的流动数量超过10 mA、请告诉我。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2156和 OPA2350符合您规定的条件、并具有更强的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    我同意您的建议。  不过。 我要说明的是、OPA2350的最大工作电源限制为5.5V。  OPA2197的最大工作电源电压为36V。  在我的搜索中、OPA2156是最佳选择。

    科诺

    供参考。  电流受限的点称为短路电流限制(ISC)。  对于 OPA2197、ISC 是65mA、对于 OPA2156、ISC 是100mA。  下面是一篇简短的文章,它涵盖了在克莱门斯帖子中显示的曲线。

    https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-92-the-insidious-claw-curve/

    此致、

    艺术