This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL032:扩展电容负载驱动

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, TL032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267671/tl032-extended-capacitive-load-drive

器件型号:TL032
主题中讨论的其他器件:OPA2990

尊敬的:

如下图所示、OPA2990可以扩展容性负载驱动。 如果端子是蝶阀、PLC 或其他不同的设备、用户如何匹配 R & C 值? TL032是否也支持扩展容量负载?

此外、OPA2990的输出电流是多少?手册不包括 输出电流、IO 参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    蝶阀或 PLC 的数据表需要包括等效的串联/并联电阻或电容、您可以从该数据表中制作一个等效电路、如 TINA-TI 或 PSpice for TI

    扩展放大器容性负载驱动的方法不仅是 OPA2990独有的、可以通过许多放大器来完成。 有关如何做到这一点的更多信息、请参阅以下 TI 高精度实验室视频、本视频位于称为隔离电阻器的稳定性系列下。 https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    此致!
    杰瑞