This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411-Q1:AMC1411-Q1 -支持双向功能

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411-Q1, AMC1400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267467/amc1411-q1-amc1411-q1---supports-bi-directional-feature

器件型号:AMC1411-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1400-Q1

尊敬的 TI 团队:

只是为了确认、PN #AMC1411-Q1能够在电流双向流动时测量电压。 请确认。

如果需要、能够检测 IN (P/N)引脚的最小电压差是多少?

谢谢。

戈皮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、您好!

    AMC1411-Q1用于具有-0.1V 至2V 额定输入电压范围的直流电压测量。 该器件不用于测量双向信号。  

    我们可以使用 AMC1400-Q1进行双向电流测量。  

    这两种产品都具有14mm 的爬电距离/间隙、适用于需要提高隔离性能的最高电压应用。  

    您正在从事何种类型的应用、以及该14mm 爬电距离/间隙是否必要?  

    我们还有许多具有8mm 爬电距离/间隙的产品、可能更适合您的需求。  

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html