This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:归零输入偏移

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267560/ina333-zero-out-input-offset

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: INA317

您好!

在我的应用中、我需要测量温度相关电阻器上的压降。

必须从大约400uA 的恒流源驱动该电阻器。  

电阻在30 - 80度范围内介于860至890欧姆之间。

这意味着进入 INA 级的差分电压将介于344mV 到360mV 之间。

我考虑使用 INA333或 INA317来进行检测、因为它们具有基准输入。

然而、我将使用一个高增益来提取输出中的小位移、并且这个增益一定会使 INA 的第一级饱和。

(我希望输出在上述温度范围内有1到2伏的漂移)。

与我最初的想法相比、我能否获得更好的应用建议?

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1和 A2输出的电压为 Vcm±Vdiff×GAIN/2。 那么共模电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    输入端的 CM 电压约为400mV、但这不是问题。

    BTW -我想我要采用惠斯通电桥配置、它可以很好地解决我的问题。

    谢谢

    大卫