This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:具有支持引脚的说明是什么

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267311/tlv7011-what-is-the-explanation-for-having-a-support-pin

器件型号:TLV7011

为什么 TLV7011DCKR 有时在封装中具有支持引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    封装图是非常通用的、涵盖了大多数封装选项。 如注释所述、该引脚可能存在、也可能没有。

    不同的组装地点可能会使用不同的引线框或裸片工具。 因此、封装可能存在细微差异、具体取决于其组装位置。 本图纸将这些差异考虑在内。

    观察电流引线框、TLV7011 SC-70不应具有引脚、但这不能保证它在将来可能会由于组装地点的可能改变而具有该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚为什么一开始就存在? 为什么叫支持? 这个问题直接来自客户。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    封装专家已经证实了这一点。

    下图显示了一个示例、说明了如何在3引脚 SOT-23封装的整体引线框设计中使用此"支持引脚"来固定要安装芯片的焊盘。 它可在组装过程中为引线框提供稳定性。

    封装过程后、在修整和成形过程中会移除"支持引脚"。

    TI 确实认为这两种型号是可互换的、因为形式、适用性和功能没有变化。 将"支持引脚"修整到靠近塑封的位置后、它无法焊接到 PCB 上、并且与完全组装的封装相比、短路风险不会增加。