This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:用于增益和阻抗匹配的 THS 4509

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, THS4505, THS4504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265542/ths4509-ths-4509-for-gain-and-impedance-matching

器件型号:THS4509
主题中讨论的其他器件: THS4505THS4504

该电路如下:

编解码器提供800mVrms 的差分输出、然后通过 THS4509进行放大和阻抗匹配。 THS4509和编解码器之间连接的电阻为100 Ω。 THS4509之后所需的输出为8.5Vrms、600欧姆。  THS4509所需的增益为20 log (8.5/800mV)= 20.52dB

如何选择电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    遗憾的是、THS4509不能用于此应用、因为它具有5.25V 的最大电源电压和低于该电压的输出电压。 因此、此器件无法实现8.5Vrms 的所需输出。 不过、我可以帮助您选择适合您的应用的放大器。 如果您能提供以下信息、我可以提供最佳建议:

    • 输入到放大器的信号的频率是多少
    • 是放大器输出差分或单端输出、
    • 您的电源功能是什么(为了实现8.5Vrms 的输出、您将需要大约15V 的电源)
    • 您是在单电源还是双电源配置下运行放大器、
    • 放大器输入电压的电压范围是多少

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick

    1. 频率在语音范围内- 300到3300赫兹

    2.放大器为差分放大器

    3、最大电源电压为3.3 V ,需要时可以更改

    4.放大器采用双电源配置运行

    5.放大器输入电压范围-您是指要放大的信号? 则为0至800mVrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第4点-单电源配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    感谢您提供这些信息! 根据这些信息、我建议使用 THS4504或 THS4505 (THS4504具备断电功能)。 我加入了电路仿真、以便您查看行为并进行任何调整来满足您的确切电路需求。

    要回答您的原始问题、请执行以下操作:

    反馈电阻器通常是可根据您尝试达到的增益在数据表中找到的值。 使用数据表中定义的值将有助于实现稳定性。 然后、用反馈电阻值除以增益可以得出增益电阻器值。

    e2e.ti.com/.../THS4504_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick

    600 Ω 是负载电阻、负载和运算放大器 Ro 之间会存在特性布线阻抗。 如何将负载阻抗与 R0匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    本文(链接)介绍了如何在由于传输线而产生阻抗时将运算放大器的输出阻抗(Ro)与负载电阻匹配。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克