This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226和 INA238的校准问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1264641/ina226-calibration-problem-with-ina226-and-ina238

器件型号:INA226

我有与中提到的人相同的问题:

https://leap.tardate.com/electronics101/ina226/highsidemonitorbasics/ 
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903395/ina226-calibration-on-shunt-voltage  
https://github.com/RobTillaart/INA226/issues/2
https://www.eevblog.com/forum/beginners/playing-with-arduino-and-ina226-(current-and-power-monitoring)/ 我写入了与数据表中表1给出的值完全相同的值。 并使用 Raspberry Pi 3B+在实验室设备上对其进行测试。 来自以下源代码: https://github.com/e71828/pi_ina226.The与 INA238的问题相同。 在任何器件中、我都必须进行校正才能获得预期值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能有许多因素导致观察到的问题。 正如一些评论指出的那样、组件/仪表/源容差 肯定是其中之一。

    要检查这些器件的精度、请测量器件引脚上的稳定输入(分流或总线电压)、然后与寄存器读数进行比较。 由于器件容差、例如失调电压和增益误差、仍然会存在一些偏差、但读数应非常接近预期值。 这两种器件都高度精确。 大多数情况下、很大的差异是 由设置问题引起的。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分流器的读数大相径庭...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 DVM 显示实际的分流电压、并且屏幕截图显示了 INA226报告的内容、差异是巨大的。 总线电流看起来也不正确、并且它与分流电压和器件设置不一致。

    除电压/电流外、您是否可以打印出所有寄存器值? 这应有助于确定根本原因。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空载时的值。

    10A 负载时的寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 看起来分流寄存器报告的电压为30mV、而 DVM 测量的电压为20mV。

     如果您有备件、请使用其他设备进行测试。 有时器件在处理过程中会损坏、出现多个器件超出此范围的可能性很小。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在其他单元中、在相同配置下、电压为30mV……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是我可以看到的所有前进路径-(1)仔细检查硬件设置; (2)检查 I2C 波形以确保寄存器值与屏幕截图一致; (3)如果您仍怀疑是器件问题、请退回这些器件进行验证、尽管我怀疑器件问题是根本原因。

    此致、Guang