This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:使用 opa690设计带通

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266879/opa690-designing-band-pass-with-opa690

器件型号:OPA690
Thread 中讨论的其他器件:TMS3705

团队、您好!

我们要求基于 TMS3705电路、

我们需要添加一个滤波电路来滤除低于110KHz 和高于139Khz.PN:OPA690IDBVT 的波形

您是否有任何参考滤波电路?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在订购和质量部分正上方的产品页面上、有一款滤波器设计工具、我认为您将会收获颇丰。 您可以选择通带和阻带要求以及要查找的滤波器响应类型、并创建符合这些要求的滤波器电路。 这也是一个 链接

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我找到设计工具、但无法选择 OPA690。 或者、我们必须选择推荐 PN 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此设计工具尝试拉出至少满足要求的器件(即、您可以选择要运行的电源电压、通道数等)、还可以选择具有运行您想要实现的配置所需必要带宽的器件。 设计工具并不总是能够获得所有适用的器件、这可能是您无法选择器件的原因。 我建议使用所提供的设计来运行仿真、但对于工具选择的任一芯片、更换 OPA690无源器件的值将保持不变。 这样、您可以确认希望使用 OPA690实现的行为。

    谢谢。

    尼克