This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:稳定时间和压摆率限制最小值和最大值

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4192, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266319/opa4192-settling-time-and-slew-rate-limit-min-and-max

器件型号:OPA4192
主题中讨论的其他器件: OPA192

下午好!

我想知道是否有人可以帮助我定义 OPAx192运算放大器稳定时间压摆率限值的最小和最大值。  显示了典型值、但未显示极端值。

我们在 ADC 电路中使用放大器、希望了解采样时间的裕度。

谢谢。

约翰·格雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    具有此内部拓扑的器件上典型值的+/-15%是预期的最坏情况压摆率/稳定时间变化。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术,谢谢。   我想知道 OPA4192模型中是否有可以调节压摆率的地方?

    -约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    我会问我们的模型专家、是否有简单的方法来调整 OPA192模型的压摆率。 这可能需要一点时间。

    有一个非常简单的通用模型、您可以使用它来调整压摆率等许多不同的参数。  根据您的需求、这也许就足够了。  TINA 通过半导体提供此功能。  如果您单击模型、然后单击"类型"附近的三个圆点、您可以编辑参数。   

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    以下是经过修改的模型。  在此模型中、您可以针对不同的压摆率更新 X_U31实例行。 具体而言、IPOS 和 INEG 值为2.4A 给定值的+/-15%。  请注意、该数字会影响 V 和 I 的直流钳位块。

    e2e.ti.com/.../opa192-mod-slew-rate.TSC

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    我使用 Cadence PSpice 软件工具、因此我不知道在哪里使用.tsc 文件。   有关模型中何处更改值的说明允许我在 pspice 库文件中找到它。   我改变了它,它起作用。  非常感谢。  我假设我可以将带宽移动15%左右、以便小信号响应出现15%的变化、我会尝试这样做。  

    祝您度过美好的一天!

    -约翰·格雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助。

    此致、艺术