This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:OPA4192 &OPA547最大电压外部短接到输出

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268331/opa4192-opa4192-opa547-maximum-voltage-externally-shorted-to-output

器件型号:OPA4192
主题中讨论的其他器件:OPA547

从以内部 PS 接地为基准的外部电源可短接到 OPA4192和 OPA547输出的最大电压是多少?  目前、数据表中没有可指导我们工作的规格。   

您能否在正常运行、电流限制和热关断期间解决此问题?

谢谢。

约翰·格雷和恩·洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    1. 通常、所有放大器都有内置的短路保护机制。  在输出连接到电源范围内的任何负载或输出电压的情况下、这将限制输出电流。  因此、如果您的放大器具有+/-15V 电源。  您可以将放大器输出对地短路或对-15V 至+15V 的任何信号短路、短路保护功能可保护器件免受损坏。
    2. 将电源范围之外的电压源连接到输出将对放大器输出中的 ESD 结构进行正向偏置、并可能损坏器件。
    3. OPA547还内置了热关断保护功能。  在输出电流过大导致自发热超过最大温度限制的情况下、这将关闭输出级。

    希望这对您有所帮助!  此致、艺术