This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:TIA 闭环带宽不匹配

Guru**** 2508785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266313/opa810-tia-closed-loop-bandwidth-mismatch

器件型号:OPA810

当我用2020年的模型设置此仿真时、我得到的是2.1Mhz F-3dB、而不是报告的3MHz。 这个数字非常接近于公式10所示的66MHz GBP。 2.1MHz 也更接近表9.2 -这是一个错误,还是我遗漏了什么? 此外、100k Ω 是100dB 直流增益、而不是90dB、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我们将检查并在明天之前与您联系。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到曲线上的标签不正确、顶部的曲线是 TIA 响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    图9-14对应于 TIA 电路的相位。  因此、90有相移、而不是增益。 关于3MHz 数字、我可以查看为什么报告为3MHz、而不是2.11MHz。 我很快就会回复您。

    抱歉、我不知道您说哪个标签不正确?

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、图9-14只是相位、我现在知道了、很有道理、似乎没有实际的闭环响应图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    所引用的3MHz 数字是一个拼写错误、它实际上应该在2.15MHz 周围。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.1MHz 就是我在仿真和计算中得到的。 感谢 Anant、