This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355和 OPA227:TINA 仿真宏视图中的噪声信息

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267496/opa355-and-opa227-noise-information-in-macro-view-of-tina-simulation

主题中讨论的其他器件:OPA355

你好,这是 seongmun Kim
nowaday、我将运行噪声分析的仿真。
但是、宏中的示例噪声信息对于分析是不正确的。
我能分享一下 OPA355,380的噪声分量的信息吗?
运算放大器噪声建模的每项信息都各不相同。
一些产品在噪声电流密度上具有与 OPA355和 OPA 227不同的行为。 如果是、如何通过宏查看器获取噪声信息?  

我上传了 opa355电流噪声源的噪声信息。  

e2e.ti.com/.../current-noise-source-by-macro-source.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongmun

    在对电流噪声 进行建模时、我们会调整 NLF、FLWF 和 NVRF。 下图突出显示了这些变量所基于的对象。 对于 OPA355和大多数 CMOS 器件、电流噪声位于飞安 区域、我们有时会通过保持 NLFF 和 NVRF 相同的方式进行建模。 我们还提供了高精度实验室视频、其中简要概述了如何从零开始执行此操作。 但是  、如果您调整 OPA355宏模型中的值、可以采用相同的方法。 高精度实验室系列视频、可 在此处找到。 该视频可在"Noise (噪音) "部分找到、其标题为"Verifying the noise  model (验证噪音模型)"。

    此致、

    伊格纳西奥