This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:使用 INA253进行电流检测。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA253EVM, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262795/ina253-current-sensing-using-ina253

器件型号:INA253
主题中讨论的其他器件: INA240

您好、TI!

我需要低侧电流感应设计,电流范围为-10A 到+10A ,具有差动输出。 电流检测电路应能够高精度测量最低5mA 分辨率。 为此、我选择 INA253A2作为我的电流检测放大器。

请告诉我的选择是否可用于满足我的设计要求。

如果不能、您能否推荐任何能够以高精度测量5mA 变化分辨率的电流感应放大器?

谢谢。此致、

M Venkata Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkata:

    我会看一下、明天再跟您联系。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkata:

    INA253应能满足您的设计要求。 如果您需要其他规格、请随时使用我们的参数搜索工具来筛选我们的产品: 电流检测放大器产品选择| TI.com

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    我需要使用 INA253进行电流检测。 您能否提供相应的参考原理图?  因为我没有找到任何。

    此致、

    文卡特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    请随时查看或购买我们用于此 器件的评估模块:INA253EVM 评估板| TI.com、该评估模块用于轻松快速地评估该器件、它将帮助您熟悉电流感应。 EVM 的原理图可在 EVM 的用户指南:《 INA253EVM 用户指南》(TI.com)中找到。

    您也可以随意查看我们高精度实验室的电流感应系列、以查找一些有用的电  流感应主题:高精度实验室系列:电流感应放大器| TI.com

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angel,

    是否有任何可用的方程式用于  精确的电流消耗  VCC 和 VREF 电压下的 INA253A2的说明、因为我必须在设计中使用16个 INA253A 2、并且必须对每个电源轨进行功率预算。
    我的输入将是:  

    输入:-/+ 10A

    参考电压:+2.5V

    VCC:分别为+5V。

    您能否指导我根据上述输入(因为数据表中未提及此信息)计算每个电压轨上 INA253A2的电流消耗:  

    此致、

    文卡特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    以下是 INA240/INA253的内部电阻器网络

    第一级 第二级
    器件 增益(mV/A) 电阻器变化 R_bias (kΩ Ω) RINT (kΩ Ω) RFB (μ kΩ) 非库存增益 RINT (kΩ Ω) RFB (μ kΩ) 第二级的 Vbias
    INA253A1 100  +/-25% 6.7 25 500 2.5 50 125 Vs/2
    INA253A2 200 5 50 250
    INA253A3 400 10 50 500

    这些可用于 计算理论上流入 REF 引脚的电流。

    例如、在 Vs=5V 的情况下 Vref、通过将 REF1设置为 Vs 并将 REF2设置为 GND (反之亦然)、您实际上是在两个串联50k Ω 电阻器上驱动5V 电压、即50µA 进入 REF1和从 REF2输出。 器件内部偏置电压(Vs/2)中会有一些较小的电流泄漏、但由于您将 Vref 设置为2.5V、该泄漏电流可以忽略不计。 这里是下面 INA253A2的等效直流电路。

    此致、

    天使