This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:VCC 引脚绝对最大值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2901B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267885/lm2901-vcc-pin-abs-max

器件型号:LM2901

大家好、  

LM2901 (B 或非 B 版本) 在从 Vcc 到 GND (不到输入引脚)之间是否能够承受-1V 的电压。

数据表似乎没有给出绝对最小值、这里只给出了最大电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    LM2901B 的绝对最大值为-0.3V。

    它对于 LM2901应类似。 两者的流程相似。

    谁也不会喜欢它。。。

    这些是结隔离过程、因此体二极管(基板)将完全导电。 如果电流不受限制、则可能会发生损坏。