This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]如何驱动容性负载? -放大器环路稳定性演示总结

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268428/faq-how-do-you-drive-a-capacitive-load---summary-of-amplifier-loop-stability-presentations

在运算放大器的输出端连接一个电容器通常会导致振荡、而不是预期的响应。  此外、放大器反馈电阻器可能与放大器输入电容相互作用、导致振荡。 这些问题 称为运算放大器环路稳定性。  可以通过多种方法来确定您的电路是否不稳定、还可以通过多种方法来解决稳定性问题。  以下是有关该主题的优质文章、演示和视频的链接。  我希望这对您有所帮助!

 链接

摘要

 e2e.ti.com/.../Solving-Op-Amp-Stability-2015_5F00_TG_2B00_CW.pdf

该演示介绍了运算放大器稳定性基础知识。  多种仿真和计算方法介绍了如何确定电路是否稳定。  本文介绍了通过 Riso 和反馈电容器来纠正稳定性问题的方法。  本视频将介绍确定输出阻抗的方法。  介绍了双反馈路径拓扑。  最后、介绍了9种不同的电路稳定方法。

 e2e.ti.com/.../VtoI-Ampifier-Design-for-Inductive-Loads_5F00_RevF.pdf

该内容将重点介绍为驱动电感负载的 V I 电路提供的概念。  通过示例电路进行的详细定义包含用于 RE 使用的公式。  我们将重点介绍这些设计的要点。  演示文稿可供再次参考、以获取详细的设计帮助

 稳定性-引言 

相补角

SPICE 仿真 

测量系统稳定性

容性负载

隔离电阻器

稳定性-实验

 有关稳定性主题的 TI 视频系列。

 确定驱动电容负载的最佳隔离电阻

 文章、简化了隔离电阻的选择。

 e2e.ti.com/.../Stability-in-a-Nutshell.pdf

 关于稳定性关键点的简短摘要。