This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10:基准输出和基准反馈连接

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268423/lm10-reference-output-and-reference-feedback-connections

器件型号:LM10

我对基准引脚有一个类似的问题。  我将 LM10CN/NOPB 用作高阻抗输出传感器与我们的示波器和实验室 DA 系统之间的单位增益缓冲放大器、该系统与我们的传感器具有相同的输入阻抗。   直到最近、这种方法一直运行的很好、现在我们看到系统中有一些奇怪的东西、我想知道缓冲放大器电路是否会有一些问题。   我只使用在引脚2和3上具有输入、在6上具有输出的运算放大器。  7上的 VCC 为1.8V、引脚4 V-接地。

我没有将任何其他引脚连接到任何地方。  应该是什么?  基准输出和基准反馈是否会影响运算放大器"#1"?

谢谢!

WC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、WC、

    与现代运算放大器相比、LM10的输入阻抗不高。 LM10输入电流约为-10nA。  未使用的基准反馈应浮动到高电平、因此基准输出应处于低电平。 最好将引脚1和8连接在一起、但似乎没有必要。 它预计基准部分不会影响运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!  我使用过 LM10这么久、都没有发现任何问题、我甚至没有寻找具有更高输入阻抗的产品!   在进行该原型的下一次修订之前、我一定要回顾一下。

    沃尔特