This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172QML:LM6172 MDR 或5962F9560401V9A (芯片)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172QML-SP, LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268354/lm6172qml-lm6172-mdr-or-5962f9560401v9a-die

器件型号:LM6172

对于数据表中提到的数据、我们有一些问题。

  1. 数据表表表中仅提供了典型的交流电气参数。 它们是否可以提供任何最小/最大界限? 需要特别关注的是噪声、失真和压摆率。
  2. 压摆率是否对放大器的共模电压敏感?
  3. 他们是否具有这些参数的任何辐射测试数据?

您能帮助我们获取上述信息吗?

非常感谢您的观看。

T·穆克什

组件工程师| D R A P E R
555 Technology Square, MS 11 | Cambridge, MA 02139-3563
电话:585-317-8612 | MTataria@draper.com
www.draper.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    当我们建立参数的最小/最大值、测量具有代表性的器件样本并建立统计分布时、我们并不会在实验室中实际测量这些限值。  如果它们未作为最小/最大限值列在数据表中、则很可能它们未在测试程序中 进行测量、也未进行变化限值表征。 对于大多数交流参数、我们在验证过程中会测量这些参数、但不会在测试程序中进行测量、因此不会为这些参数建立最小值/最大值。

    放大器的转换率 不应敏感 于输入端的共模电压。 压摆率通常 对电源以及输入上升时间和振幅具有更高的依赖性。  共模电压可能影响压  摆率性能的一种可能情况是、电压会限制器件的电压余量、从而不允许器件完全转换。

    可在 LM6172QML-SP 产品页面的"技术文档"下找到该器件的辐射数据、也可 在此处找到报告的链接。 也有此器件的 See 数据、也 可以 在此处找到。 有一个特定于 LM6172器件的部分。

    此致、

    伊格纳西奥