This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3900:LM3900N 器件上观察到的高输入电流

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268183/lm3900-high-input-current-observed-in-lm3900n-part

器件型号:LM3900

尊敬的先生/女士:  

我在设计中使用 LM3900N 器件。 附加了电路图片。  

1.) 为反相输入引脚提供5V 输入、输入电流为0.25A。 为什么单通道输入消耗的电流太大? 请澄清一下。 (附图1)

 

图1-反相输入配置。  

2.) 为同相输入引脚提供5V 输入、输入电流为0.3A。 为什么单通道输入消耗的电流太大? 请澄清一下。 (附图2)

图2 -同相输入配置。  

此致、

M·K·马蒂亚扎根

+91 9626461996.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3900是一款诺顿放大器、因此具有低阻抗电流输入。 请参阅数据表第7页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathiazhagan,

    您的设计目标是什么。  LM3900是一种不寻常的器件(1979年发布)。   正如 Clemens 提到的、这是一个诺顿放大器(电流输入和电压输出-或跨阻差分放大器)。   https://en.wikipedia.org/wiki/Norton_amplifier 这些放大器通常与反馈一起使用。  如果没有反馈、它们的作用就像电流输入比较器。  您需要运算放大器还是比较器?   

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对现有的电路板设计进行重新设计。 该设计 没有反馈路径。 我们无法切换此器件的输出来检查其工作状态。 我们曾尝试提供5V 输入、但输出 LED 亮度非常低。  请告诉我如何测试此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要测试 LM3900本身或整个设计吗?

    要切换 LM3900的输出、两个输入必须具有不同的电流。 施加该电压的最简单方法是在 VCC 和输入端之间使用两个不同的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathi、

    如果您正在重新设计 PCB、并且您的目标是打开和关闭 LED、我建议使用其他方法将是一个不错的选择。  请告诉我您的输入信号是什么、我可以建议一个替代方案。

    艺术