This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:原理图检查

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268688/trf37d73-schematic-check

器件型号:TRF37D73

您好;

我看到、数据表上的原理图和 TRF37x73与 TRF37x75 EVM 用户指南上的原理图之间存在一些差异。 稍后、VCC 和输出电感器中有两个电阻器 R1和 R2;

但 TRF37D73数据表中的原理图上没有这两个电阻:

我的问题是:这两个电阻器是什么功能? 它们对于 TRF37D73是否是必需的?

谢谢!

唐纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

      不需要 R1、您可以在 EVM 上看到 TRF37X75和 TRF37X73的相同(0hms)、我想它用于在 EVM 上进行某些调试。  R2需要此电源来对 TRF37X75的输出进行直流偏置(5V 电源)。

    在您的情况下、对于 TRF37D73 (3.3V 电源)、输出端不需要偏置电阻器。 因此、您可以 在 R2上使用0欧姆电阻器、或者将输出电感器(100nH)直接连接到3.3V 电源轨。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hruday;

    明白了! 非常感谢!

    唐纳德