This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有种子比较器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265964/does-ti-have-high-seed-compartor

主题中讨论的其他器件:LM119

大家好、

TI 是否有高种子比较器? 谢谢  

规格:

+-12V 向上

BW = 10MHz

2通道或4通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10 MHz 对应的传播延迟小于50ns。

    搜索如下: ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#83=0.000225;0.04&480=2;4&358max=24;40。LM119是 mil 规格器件、即、它采用军用封装且价格为军用。

    有更多采用5V 电源的高速比较器。 是否可以使用电阻分压器降低输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的联系。 您能给我们再多讲一讲您的应用吗? 正如 Clemens 提到的、我们当前具有这种速度能力的高电压比较器选件是 LM119系列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米

    我们尚未看到任何发布的新信息、因此该主题将关闭。  如果需要更多支持、请随时回复或打开新主题。

    感谢您对该论坛的支持。

    卡盘