This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404RHFEVM:为光电二极管测试重新配置输入

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269339/lmh32404rhfevm-reconfiguring-input-for-photodiode-testing

器件型号:LMH32404RHFEVM

我希望使用该评估板在3个不同光电二极管上测试同时进行数据采集的情况、并确定是否需要第二个增益级。 用户指南指出、该电路板"可通过在电路板背面的可选光电二极管偏置连接进行重新配置、从而接收真正的电流输入"。 我看不到有关如何实现这一点的更多信息-只有有关如何通过拆焊电阻器和变压器将输出重新转换为差分的信息。

请告知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我能进行深入研究、但遗憾的是、此板未设计为可接收真正的电流输入、如突出显示的"简介"段落。 这是一个文档错误、我们将修复。 对于任何混淆、我们深表歉意。

    此致、

    伊格纳西奥