This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:LM224DRG3性能问题

Guru**** 2523250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266933/lm224-lm224drg3-performance-problem

器件型号:LM224

我们从 TIstore 购买了此产品、送货后在产品上发现了污垢、看起来像水渍或油渍
您能否帮助您确认导致它的原因、标记是什么以及它是否会影响性能和使用
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    欢迎使用 E2E! :)  

    您能否提供故障器件的顶部图像和 TI 卷带标签? 您在多少个器件上看到此信号?  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查图片。 我们总共购买了6件、所有这些都在后面有此问题、请帮助确认它是否会影响使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    感谢您发送编修。 我们将进行内部检查、并在收到团队的反馈后进行跟进。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能为我确认这方面的任何进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    我已经联系了我们的亚洲团队、并等待来自我们的分包商网站的反馈。

    谢谢!
    此致、
    阿什利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、得到回复需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:  

    我们的组装站点评论了以下内容:  

    • 如果仅在封装底部观察到污点、这很可能是表面缺陷、不会影响功能。 唯一可能的问题是这似乎出现在引线上并影响可焊性。  
    • 他们没有看到或报告这种类型的污渍,所以在这个时候不知道源不了解的成分的污渍。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利