This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B:INA296B3的增益为60V/V、有时为50V/V

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269287/ina296b-ina296b3-has-a-gain-of-60v-v-instate-of-50v-v

器件型号:INA296B

I 使用 INA296B3根据以下电路感测高侧过流:

在+20A 静态电流下通过分流电阻进行测量会导致+10mV 的输入电压差分(IN+至 IN-)。

电流检测放大器输出端的电压提升幅度为+600mV、而预期为+500mV。

测量使用负电流时、显示与60V/V 相同的电压增益。

为什么放大器增益60V/V 为50V/V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们的器件不会有如此 高的增益误差。  测量10mV 电压时、它是在 INA296的 IN+和 IN-引脚上吗?  探头放置非常关键、如本视频中所述。 https://www.ti.com/video/6243578140001 您可以跳至1:10分钟。  通常、这就是我们看到的误差。  如果您共享布局、我也可以验证您能否描述布局的探头位置。   

    此致、
    哈维尔