This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:高侧电流检测

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269089/tlv521-high-side-current-sensing

器件型号:TLV521

迪亚尔斯、

只是想知道在感应电路中添加晶体管的目的是什么? 通常、如果没有晶体管、只需使用运算放大器就可以监测电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种生成相对于接地的输出电压的简单方法。 差动放大器需要精确匹配电阻器。

    (对于输入偏置电流很小的 CMOS 放大器、R2可下降。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh:

    V+电压是"噪声" 、它是一个不需要的信号、应该被消除或容忍。 如果 V+比 Vsense 大得多、则"噪声"比信号"Vsense"大得多;因此、常规差分放大器设置(以获得高 CMRR)需要非常精确的电阻器。

    对于图36、电压先转换为电流、然后再转换回以接地为基准的电压。 误差是 Q1基极电流、因此应考虑达林顿 PNP 或 PMOS 晶体管。 并且 Vout 不得加载(需要高阻抗目标)

    在所有情况下、运算放大器的输入电压偏移误差都是误差源。