This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:我想得到运算放大器的建议、以替换9054。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, TINA-TI, TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1266875/tlv9054-i-would-like-to-get-an-advise-of-op-amp-for-replacement-of-9054

器件型号:TLV9054
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TLV9064

是否有其他可用的运算放大器?

请参阅所附的使用 TLV9054的电路图(PDF)。 我在使用滤波器的情况下将放大器增加了7倍 、但是 C13不足0.022 μ F 时、我观察到了渗滤。

我想让 C13小得多、因为这种电容似乎是做出总响应、而不是切断35kHz 左右的滤波频率。

是否有比9054稳定得多的运算放大器?  功率为5V、温度范围为-20至85摄氏度。  

请告知。

此致、

广成市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hironari-San:

    它看起来 U1B 采用非常高的增益配置。 此设计具有 1+(R19/R17)= 1+(13k/2.2)~ 5900V/V 的第二级直流增益

    您是指实施这样的电路吗? 我认为电路可能会由于该配置而振荡。  

    当我尝试在 SPICE 仿真中运行该电路时、器件的内部失调电压会导致输出级在 U1B 中饱和。

    您希望滤波器完成什么任务?

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob 先生

     

    非常感谢您的答复。

     

    首先、我道歉我的拼写错误。 2.2应为2.2千欧。

    出于系统原因、我需要在第二级上使用该2级滤波器和直流增益。

    实际上、这些滤波器需要获得直流输出。

    第二级直流增益将多消除一个运算放大器。

     

    如前所述、直流增益(13k 和2.2k、而不是2.2ohm)需要添加并联至13k 的电容以抑制振荡。

    然而、为了抑制振荡、电容需要大于0.022uF 的电容。

    我希望将该值更改得小得多、因为响应更快。

    滤波器截止频率约为35kHz。

    0.022uF x 13k Ω= 0.286ms

    0.286ms 在35kHz 之前很慢。

     

    这就是我需要另一个可用的运算放大器的原因。

    如果您能提供一些建议、我将不胜感激。

     

    此致、

    广成市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hironari-San:

    感谢您提供更多详细信息、这对我来说很合理。

    我已经检查了 TINA-TI 中的电路的稳定性、我看到 TLV905x 的类似结果:

    小于30nF 的任何值似乎都会导致环路增益相位

    使用 TLV9064进行的仿真看起来比 TLV9054略稳定、但看起来我们仍然面临~30nF 以下时的快速相移问题

    输出端的滤波器驱动是什么?

    了解输出负载可以帮助我们了解我们是否可以更改电路设计。

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    输出负载将为5千欧或10千欧且无电容。

    同样、我想放置更小的 C13以加快响应速度。

    此致、

    广成市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    反馈路径中的这个附加极点主要由与反馈电容器形成 RC 时间常数的等效反馈电阻决定。 换句话说、我的仿真表明、更改放大器可能不会显著改变该滤波器的性能。 如果您需要另一个器件进行测试、我可以尝试使用 TLV9064。 在我的仿真中、TLV9064略微提高了电路的稳定性、但效果不佳。  

    问题是、这种相互作用会导致放大器进一步出现相移、从而导致放大器不稳定。 我尝试了改变反馈路径中的 RC 值、但这不会改变电路的时间常数、除非我们改变电路的直流增益。

    您能否尝试以较低的直流增益来配置放大器? 我知道这不会执行您需要的功能、但这将有助于我验证问题是否来自电路的这一部分。  

    谢谢!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复 Jacob 先生,

    很抱歉,因为我上周五不在办公室,很晚才回复。

    BTW、我实际上需要通过两级滤波器获得7倍的增益。

    这次、我将这个7倍增益放在第二级滤波器上。

    那么、如果将第1级滤波器的增益除以3.5倍、将第2级滤波器的增益除以2倍、您会怎么看?

     这有什么帮助吗?

    或者、 我将在第二级滤波器之后添加另一个放大器、仅为7倍时间增益。 但我可能不得不这样做。

    如果您能提供任何建议、我将不胜感激。

    此致、

    广成市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为分配增益可能有助于提高稳定性。 您可以尝试一下该方法吗? 我喜欢第一级中的+3.2V/V、第二级中的+2V/V。

    我使用 SPICE 进行了仿真、R19=R17= 13kOhm 适合我。 请尝试为第二级使用这些或类似的值。

    如果这种方法不起作用、我们可能需要使用第三个放大器。

    谢谢。

    雅各布