This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:输出下拉电阻器的建议电阻范围是多少?

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269090/lm2904b-what-is-the-recommended-resistance-range-for-the-output-pull-down-resistor

器件型号:LM2904B

大家好、

客户发现当电路轻负载时、LM2904B 的交流电压采样不准确、而减小交流电压采样运算放大器的输出下拉电阻可以是一种改进的解决方案。 为了进行更准确的评估、TI 原始制造商需要咨询项目团队的以下五个问题:

1.在选择交流电压采样运算放大器 LM2904BQDGKRQ1的下拉电阻的阻值时、除了要考虑运算放大器的输出能力外、还需要考虑哪些其他因素?
2.输出下拉电阻的建议电阻范围是多少?
3.如果输出下拉电阻值为1kΩ、会有什么不利影响?
4.输出下拉电阻值过大或过小如何影响运算放大器的运行性能?
5.减小运算放大器输出下拉电阻器可以减小运算放大器输出干扰的大小。 这背后的原理是什么? 如果是由于分压原理、理论上输出基波的幅度会减小、但从上面的波形可以看出、运算放大器基波的幅度实际上并没有改变。

谢谢!