This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助识别组件

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267061/help-with-identifying-a-component

主题中讨论的其他器件:OPA338

大家好!

我需要一些帮助、  

我在 TI 目录中找不到上方(左上角的 IC)的组件。

它应该是运算放大器、但我只能找到 OPA338、 封装中没有图片显示。

有什么建议吗?

非常感谢

里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    我在确定最上面一行的字符时遇到了一些困难。  

    是 I388A 还是 I888A?  

    请澄清。  

    谢谢!

    ~伦纳德  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它是1还是 I 在前面很难判断是338还是388

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    第一个字符是字母  i ;如果它是数字1,它将有斜线在顶部和线在底部。  

    使用部件标记工具: https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=i33 

    以及各种组合3和8、唯一的匹配是  

    器件型号:   

    INA333AIDRGR

    标记:

    I333A

    封装|引脚

    DRG |8

       

      https://www.ti.com/product/INA333 

     

    有任何机会您可以获得该板的原理图?  

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    据我所知、这些都是 QFN 封装、OPA338没有 QFN 封装。

    很遗憾、我们没有任何数据库来用于搜索公司内所有器件的产品标识。  如果我们知道器件型号、就可以检查标记、但由于我们没有型号、我认为我们无法做得太多、抱歉。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个进步。 我正在等待拿到电路板的手来绘制原理图