This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:最大功率

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1265414/tpa3255evm-maximum-power

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255

我们尝试使用 TPA3255EVM 电路板来驱动振动器。

我们尝试了 BTL 输出配置。 我们的输出端测量电流为5.6A、振动器测量值为75g。

  

我们尝试了 PBTL 输出配置。 我们的输出测量电流为5.6A、振动器测量值为50g。

  

当我们尝试 SE 配置模式时、无论输入信号如何、我们都在输出端测得5.6A 电流。 我们未连接下图中所示的电容器。 由于未连接电容器、我们是否曾遇到过此问题?

  

我们可以在什么配置中获得单个负载的最大功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    该电容用于阻断输出端的直流。

    对于单端输出、这是必须的。 否则、扬声器可能无法承受直流电压。

    对于直流偏置、输出很容易削波、这将导致输出无法获得最大输出功率。

    关于你的问题,50g,75g 的含义是什么,你的意思是重量? 或瓦特?

    塔克  

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、您好、

    最高输出功率是 PBTL、TPA3255可向2 Ω 负载提供高达600W 的功率。 请参阅数据表中关于原理图配置的第28页、并确保修改必要的模式选择引脚。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的"G"是指重力加速度。  

    我原本期望在 PBTL 配置中获得最大功率、但实际上并没有发挥作用。

    我想尝试 SE 配置、但没成功。 有一个输入信号连接、当输入信号振幅为0V 时、我们在放大器输出端测得5.6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa 你好

    让我们清除有关您的配置的一些信息。

    1.你的负载不是扬声器,它是振动器,我不是很清楚它是什么,你知道振动器的负载电阻.

    2.什么是 pvdd 电压,驱动大功率,还需要大 pvdd 电源。  

    3.当输入为0v 时、可以得到输出电流为5.6A、是否可以测量输出波形、然后我们可以检查输出的信号类型。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    1.振动台的负载电阻约为8欧姆。
    放大器输出最高为44V。

    3、我还没有分析过输出波形、但我会的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa 你好

      PVDD 电压和负载电阻会限制电流。 您可以获得的最大可能峰值电流为44V/8欧姆。 无论使用何种电路、电流都不能更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、在上一次测试中、我们在放大器输出端看到了70V、但电流为2A。
    据我所知、8欧姆负载电阻下的最大功率可达300W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa 你好

     电源电压仅为44V、对吧? 70V 时、您是指峰峰电压吗? 我们可能需要使用电压和电流的 RMS 值来进行计算。

      该器件无法限制电流。 如果您看到电流小于预期值、则负载值很可能不是8欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    在用于 Shaker 电源的放大器输出处、我们主要看到44V 和约 6A。它是 RMS 值。

    这些是我的测试结果。

    配置 输入 输出 G (最大值) 开环增益。 A (RMS) 摇床 A (RMS) V 输入(V)
    BTL SE 德语 84 4、16 - 44 4
    BTL 德语 德语 97 5、13 - 44 2.5
    BTL (带鼓风机) 德语 德语 102 5、74 - 44 2.5
    BTL (带鼓风机) SE 德语 97 - 6、21 44 3
    带风机的 PBTL SE 德语 94 - 6、12 44 3
    带风机的 PBTL 德语 德语 101 - 6、5 44 3

    负载电阻约为8欧姆。 有一个矛盾,但我们没有发现为什么。

    •10% THD + N 时的总输出功率

    –315W 立体声进入4 Ω、BTL 配置

    –采用 BTL 配置的8 Ω 立体声配置

    –2 Ω 单声道、PBTL 配置

    •1% THD + N 时的总输出功率

    –260W 立体声进入4 Ω、BTL 配置

    采用 BTL 配置的–150W 立体声进入8 Ω

    –采用 PBTL 配置的480W 单声道进入2 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa 你好

      数据表值使用纯电阻器进行测试、如果您使用真正的电阻器进行测试、则应该能够获得相同的数据。 获得44V RMS 输出和8 Ω 负载时、电流为5.5A。 如果电流不同、则意味着您的负载不是精确的8欧姆。