This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:INA296A 连接

Guru**** 2504175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268440/ina296a-ina296a-connection

器件型号:INA296A

在数据表中将4引脚描述为"保留。 接地。' 在未连接的情况下使用时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuma-Ogi:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    虽然我们建议将引脚4连接到 GND、但也可以将该引脚悬空、 无连接 而不会产生不利影响。

    您唯一应该做的事情是 要做的是将其连接到任何电压。

    请告知我们、我们可以为您进一步提供帮助。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。