This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:阻抗匹配差分放大器和平行器

Guru**** 2443460 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268398/ths4541-impedance-match-differential-amplier-and-balun

器件型号:THS4541

我在采用平衡-非平衡变压器1-8 www.minicircuits.com/.../TC8-1 .pdf 之后使用 THS4541 我要查看 THS4541数据表第31页的噪声分析表以及图74第41页的电路示例。

我需要以尽可能最佳的方式调整平衡-非平衡变压器次级端子和 THS4541之间的阻抗、我真的需要降低该电路上所有可能的噪声。 平衡-非平衡变压器初级端子上的输入信号大约为10Vpp。 在本例中、主要和次要之间的关系为8。

初级侧的输入为50欧姆、次级侧的该值应为400欧姆。 那么、是否需要根据第31页的表、为匹配阻抗、在 THS454上设置12的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeiner:

      对于1/8匝数比、您需要匝数比的平方(((1/8)^2) 、这将是平衡-非平衡变压器的阻抗比。 平衡-非平衡变压器将负责输入源处的50欧姆匹配、您需要50/(((1/8)^2)的差分 RG 终端、其值为3.2k 欧姆或 RG = 1600欧姆。

      我们可以考虑在放大器上针对您所需的输出范围调整电阻比。 您所需的增益设置是什么?  

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    最大增益2或3、因为我查看了 数据表、增益噪声也增大了。 所以、我们这里需要低增益

    感谢您发送消息

    此致、

    海纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有的早晨、  

    在我早期的文章存档中深有体会(这个是1996年、就在我加入 BurrBrown 之后)是单端输入到单端输出极低 NF HF 放大器的一个选择。 图10、我们构建并获得了小于3dB 的噪声系数。 当然、现在有很多更好的器件可用于该方法、图10将是一个很好的起点。  该死的、不能让我粘贴到剪尖中-哦、图10显示了一个1:4匝的输入平衡-非平衡变压器、它通过嵌入式反相 CFA 级实现50欧姆匹配。 文章中有很多细节,但尝试图10与更新的部件将是一个想法。 对于大于40MHz BW 的最终匹配负载,增益约为26dB。 这是一个广告。 使用用于平衡-非平衡变压器次级匹配的电阻器会将您的最小噪声系数限制为6dB、而使用有源输入匹配、该噪声系数会降至3dB 以下。 3dB NF 映射到0.45nV/rootHz 的输入参考点噪声。

    奇怪的是、您在平衡-非平衡变压器之后尝试在输入上使用 FDA、然后在下一级单端输出。 这个始终保持单端状态。  

    e2e.ti.com/.../Composite-Balun-input-low-NF-Microwaves-and-RF-article-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提供的信息。 关节非常有帮助。