This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用正弦信号

Guru**** 2925730 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1351, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269385/using-sine-signal

器件型号:AMC1351
主题中讨论的其他器件:ISO224AMC1350

尊敬的专家:由于其带宽通常为300kHz、我可以使用此器件测量高达10kHz 的交流信号吗?

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    是的、10kHz 没有问题。  

    测量用于哪种类型的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用为逆变器控制。 我计划测量来自霍尔传感器的电流。 霍尔传感器的基波电流为400Hz 、它的谐波高达15KHz。 霍尔传感器将电流信号转换为+/-4V 之间的瞬时电压信号。 这些信号经过处理并连接到一个微控制器电路板。 我希望将微控制器的接地与上述信号隔离。 此外,电压信号是单端双极信号。

    AMC1351是否支持双极信号? 你会建议我们想到的任何 IC 吗? 我想到了一款 IC - ISO224。 问题在于、此 IC 的 I/p 电压范围是+/-12V、而我需要关注的信号是+/-4V。 AMC1351非常适合我的5V 应用。 但是、数据表中没有提到-5V。

    此致、  

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    感谢您提供背景资料。 抱歉、上一篇文章不正确、我专注于带宽问题。 需要考虑的正确器件是 AMC1350。 此器件具有+/-5V 输入电压范围。