This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004:比较 TLV9004和 TP6004

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269547/tlv9004-comparison-tlv9004-and-tp6004

器件型号:TLV9004

大家好、

我叫 Sophia、TSA 负责人 SOLAX、是全球领先的储能逆变器客户。

最近、我们发现了一个新的三相混合逆变器项目、并得到一个 OPP 来替代他们的解决方案 TP6004。 我们推广了 TLV9004以参与竞争。

能否对 TLV9004和 TP6004进行比较?  

谢谢

此致

索菲亚·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophia 您好!

    以下是两款器件之间的快速比较表:

    简而言之、TLV900x 在大多数失调电压相关参数方面都会表现更佳、具有更低的静态电流和更快的压摆率。  

    TLV900x 在 ISC 模式下的损耗略小、GBWP 略小、噪声几乎相同。

    只要客户不在其系统中使用6V 电源、TLV9004就会成为 TP6004的理想交叉参考。 如果您需要为客户比较任何其他参数、敬请告知。

    谢谢!

    雅各布