This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:输入电流噪声规格?

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267769/opa3s2859-ep-input-current-noise-specification

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:OPA3S2859OPA859

您好!

OPA3S2859的输入电流噪声规格是多少?  我们无法在数据表中找到该参数、我们需要了解它基于相对于电压噪声的源阻抗对总体系统噪声的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    与大多数 CMOS 输入器件一样、我们不会在实验室中收集有关电流噪声的数据、因为该值以毫微微安为单位。 请允许我留出一点时间来进行深入探讨、看看我们是否可以找到与此规格相关的任何仿真数据。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我与该器件的设计人员进行了交谈、他告诉我、他们没有进行电流噪声测量的原因是、外部电阻器和开关噪声会使器件的电流噪声不堪重负。 但是、OPA859数据表中突出了器件本身的电流噪声性能、可以 在此处找到该数据表。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊格纳西奥。

    关于如何将 OPA3S2859产生的电流噪声纳入设计的总噪声分析计算、是否有相关指导?  预计比 OPA859大2倍、3倍、50%吗? 有关如何估算总电路输出噪声(包括电流和电压贡献)的任何额外指导都将有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我在这里附上了几个重点介绍噪声计算的参考文献、可以在下面找到这些参考资料。 OPA3S2859的电流噪声如果不完全相同、预计将与 OPA859的电流噪声非常相似。 由于此器件是 FET 输入器件、因此总体噪声源将由所选的反馈电阻和电压噪声决定。  

    第一个参考提供了有关如何获得总噪声的更深入的方法、可以 在此处找到。参考文献2在其部分之一突出显示了输入基准电流噪声、单击 此处可找到

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这更有意义。

    我还有其他几个关于该器件的问题。

    1.) 您是否具有参考资料以更好地了解内部开关电阻的直流误差影响?  

    2.) 您是否确认内部开关电阻不会真正影响交流传递函数?  

    3.) 我们是否有每个开关电阻的最小和最大射频值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我们没有关于此主题的参考文献、但内部开关电阻对设计的直流误差影响应尽可能小、因为开关不在设计的反馈环路中、因此要保持适当的增益。 设计人员能够确认开关不会影响交流传递函数。 至于最小和最大 RF 值、我们并未在不同 RF 值下为每个开关表征器件。 不过、开关经过优化、可与数据表中突出显示的100k、10k 和1k 电阻器配合使用、但由于给定开关与这些值相差25%、因此不会产生任何重大影响、尽管应该可以预计性能会下降。  

    此致、

    伊格纳西奥