This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:如何配置未使用的通道

Guru**** 2929540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1268959/opa2192-how-to-configure-unused-channel

器件型号:OPA2192

尊敬的专家:

我的客户阅读了随附的应用手册(SBOA204A)、了解如何正确处理未使用的引脚。

https://www.ti.com/lit/an/sboa204a/sboa204a.pdf

我的客户使用不同的连接、如图2所示。 图3.

1) 1)将同相/反相输入连接到 GND 并让输出引脚悬空

2) 2)将同相/反相输入/输出引脚连接到 GND

关于1)、应用手册中有一条评论。

https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do

将两个输入连接到同一个节点将使输出饱和并增加电流消耗。

关于2)、可能会产生什么类型的影响?

是否可以像1)中那样考虑输出饱和和电流消耗?

您能告诉我其他的影响吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有负反馈、运算放大器将用作比较器。 当将两个输入连接到相同的电压时、输出状态由失调电压决定、这是随机的。 因此、输出可能会饱和高电平或低电平。

    当高电平输出对地短路时、电流消耗甚至会增加(见图44)。 绝对最大额定值允许将一个输出接地短路、因此器件不会立即损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的运算放大器通道 在配置时应使输入共模和输出 电压 不 违反  数据表 CMRR 和 AOL 规格条件列中分别定义的线性电压范围。  https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do

      由于晶体管的 Beta 在 VCE 电压以下下降为1、使双极晶体管输出饱和可能会大大增加静态电流、但由于 OPA2192 仅使用 CMOS 晶体管、因此负侧效应可能仅限于在一定程度上缩短产品的预期寿命。 (程度不大)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Marek、

    感谢您的答复和教学。

    我了解未使用的运算放大器应该在输入共模范围和输出电压范围内进行配置。  

    应该 有必要将输入信号与适当的电平配合使用、并使用缓冲电路以防止输出饱和。

    我会与客户分享这些信息(注释、应用手册和 e2e 博客)。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市