This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:在-3.3V 单电源下、采用-1V/V 配置的输出端出现尖峰

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270448/opa365-spike-happens-at-output-with--1v-v-configuration-under--3-3v-single-supply

器件型号:OPA365

您好、

我将 OPA365配置为-1V/V 增益转换器、如下面的电路所示、由-3.3V 单电源供电。 我在100us 内测量了-3.3V 电源从0V 快速上电至-3.3V。 我发现 OPA365的输出也有100us 和-3.3V 的尖峰(如下面的屏幕截图所示)、然后在输入为600mV 时斜降至所需的-600mV。 即使我保持输入对 GND/0V 短路、-3.3V 尖峰也会发生、如以下电路所示。 在该测试中、我从 OPA365断开负载以使其隔离。 目前、我必须在输出端添加一个 RC 滤波器(1k Ω、1uF)以消除尖峰、从而保护负载。

我想知道是什么导致了尖峰。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否解释一下您正在斜升电源信号是什么?

    通常、反相放大器的排列方式与我在随附原理图中所示的相同。 如果我不能正确理解您的申请、或者您有任何疑问、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../OPA365_5F00_Inverting_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克