This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:G=1和24V 单电源时的输入与输出 A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270156/ina826-input-vs-output-a-with-g-1-and-24v-single-power-supply

器件型号:INA826

原理图中+Vs =24V、-Vs=Ref=0v、+IN < 24V、+IN >-IN >0v 且 G=1如下所示:  

问题:这个等式是真的吗?  

Vout = G*(IN+- IN-)   

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    将 IN+连接到正轨 违反了 定义为(V-)到(V+)-1V 的最大输入共模电压-请参阅下面的。  因此、电路 将无法工作。

    请记住、INA826的线性输入电压范围不仅与电源电压、增益和 Vref 有关、而且与 VCM 有关、如下所示。