This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:最大电源电压

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269417/lmh6525-maximum-supply-voltage

器件型号:LMH6525

大家好、

数据表显示最大绝对值为5.5V、因此我在5.25V 下运行以留出一定的裕度、但 第13页说明了在5.5V 下运行以帮助克服控制 FET 的内部 RDSON 问题。  如果此器件的绝对最大值为5.5V、我认为数据表中的第13页部分没有意义。  为什么最大运行电压和最大绝对电压相同?  是否有裕度、或者5.5V 实际上是绝对最大值?

第13页:  

理想情况下、我们希望在5.5V 电压下运行、但我们不希望在绝对最大电压下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    此器件的绝对最大值为5.5V、列在绝对最大额定值表中。 尽管它们在此配置中突出显示了该器件、但它是器件的最大绝对值。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您应该从数据表中删除该内容、因为您实际上无法克服控制 FET 的 RDSON。