This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:能否使用具有相同分流器的两个放大器?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269392/ina190-can-i-use-two-amplifiers-with-the-same-shunt

器件型号:INA190

我的应用需要两个具有不同分辨率的放大器。

我计划始终启用它们。  

由于偏置电流的原因、我稍微将它们并联。

您能否确认此配置不应该是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksejs、

    INA190的输入偏置电流约为纳安级、比类似电流检测器件的典型输入偏置电流小3个数量级。

    这是因为它具有电容耦合输入级、从而提供更高的输入差分阻抗。

    由于输入偏置电流很小、因此使用相同分流器的2个器件应该不是问题、即使这意味着使所见输入偏置电流加倍。  

    您尚未指定用于测量的电流范围、该范围有助于确定电流是否可能导致问题、 但输入偏置电流不太可能会在使用此器件进行测量时引发问题。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所想的。 我要测量的电流范围为1mA 至20A、偏置电流应该不是问题。 只是想得到第二个意见