This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231 VS 和 VBUS (VIN+/-)

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269639/ina231-ina231-vs-and-vbus-vin--

器件型号:INA231

团队成员

在以下条件(1)和(2)下、对于 INA231、测量电压范围和测量精度是否存在差异?

(1) VS = 3.3V、 VBUS (VIN+/-)= 5.0V (VS 和 VBUS 是差分电源)

(2)  VS=5.0V、VBUS (VIN+/-)=5.0V (VS 和 VBUS 是同一电源)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hidaka:

    由于分流电压(LSB = 2.5uV)和总线电压(LSB = 1.25mV)的 LSB 大小都是固定的、因此对于不同的电源、可测量的电压范围没有差异。

    只要 VS 保持在建议的工作条件内、不同 VS 电压的精度应该不会有显著差异。

    此致、

    天使