This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ][H]高速放大器稳定性

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1270007/faq-h-high-speed-amplifiers-stability

常见问题解答:放大器 >>高速放大器 >>稳定性
电路设计注意事项 跨阻放大器电路 全差动放大器电路 ADC 驱动器电路 其他运算放大器电路
稳定性 输入/输出限制 PCB 布局指南 仿真和建模 功率、热性能、质量和制造

  

   


稳定性


相关内容:

解补偿运算放大器稳定电路

将差分放大器稳定为衰减器的设计指南

使用高速放大器最大限度地提高系统总谐波失真度

失真是否降低了放大器的性能? 获得更多带宽!

 

热门 E2E 常见问题解答和帖子:

如何将相位噪声单位"dBc/Hz"转换为"rad/√Hz"?

OPA847:跨阻放大器(TIA)中的电压噪声峰值-为什么添加反馈电容器会导致电压噪声峰值?

OPA858:短(1-2ns)激光脉冲光电二极管放大器

TINA/Spice/OPA855:OPA855跨阻放大器自振荡器

LMP7718:具有直流伺服的 TIA 的稳定性分析

TINA/Spice/LMH6505:用于确定开环增益和相位响应的仿真配置(稳定性)

OPA656:小信号带宽及其与增益带宽积的关系

THS3217:如何最大限度地减少过冲

TINA/Spice/OPA657:关于相位裕度/稳定性的极基本查询

OPA2863:稳定性的 AC PSpice 仿真+ Monte Carlo

TINA/Spice/LMH6505:用于确定开环增益和相位响应的仿真配置(稳定性)

OPA657:仿真误差

您的运算放大器滤波器是否在振铃? 请查看 Q!